This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:PoE 接收电路配置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371567/tps2378-poe-receiving-circuit-configuration

器件型号:TPS2378

工具与软件:

您好!

我正在考虑根据应用手册"SLVA306A"的第7页、使用 TPS2378进行电路配置。 输入电压为9-36V。 能否请您评论一下、是否有任何我应该小心的要点?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的联系!

     "SLVA306A"的第7页显示了 PoE >适配器优先级电路。 在这种情况下、适配器电压为12 - 48V。如果要  在9 - 36V 之间实现 PoE >适配器优先级、可能需要调整 PMOS 栅极驱动电路、使10k 电阻器变为20k、以便在未连接 PoE 时可以导通低于-2.76V 的阈值。  

    此致、

    帝昂