This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:BQ25720RSNR:输出电源问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361095/bq25720-bq25720rsnr-output-power-issue

器件型号:BQ25720

您好  

我们面向电池充电器的输出。 我们正在开发基于 Intel alder lake 15W 设计的笔记本电脑项目、其中使用电池充电器 BQ25720RSNR。

在尝试启动到操作系统级别时、主板将重新启动。 我们捕获了电池充电器(VCC_VBATA)的输出电压、发现输出电压下降至6V、导致我的整个系统重新启动。  

我们捕获了 VCC_VBATA 的波形。

下面是屏幕截图:

我们还可以捕获输入电压、在 VCC_VBATA 下降时该电压是否也下降、但输入电压没有下降、即 VCC_BCHGR_IN

我们附上了波形和原理图供您参考。 请检查并帮助解决此问题。

e2e.ti.com/.../6685.Battery_5F00_charger_5F00_schematic.pdfe2e.ti.com/.../Battery-charger-output-waveform.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    您能否在事件发生后提供寄存器转储(所有寄存器设置)? 寄存器0x20是充电器状态、它可以告诉我们充电器发生了什么。 请参见以下默认设置。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,虎  

    我们已在面临问题时捕获了电阻器转储。

    0x12:0xe70e
    0x14:0x0700
    0x15:0x3138
    0x20:0x8000
    0x21:0xb800
    0x22:0x5000
    0x23:0xc800
    0x24:0x0000
    0x25:0x0000
    0x26:0x0000
    0x30:0x3300
    0x31:0x00b7
    0x32:0x0434
    0x33:0x4a81
    0x34:0x41a0
    0x35:0x2000
    0x36:0x0048
    0x37:0x006c
    0x3B:0x09c4
    0x3c:0x3C00
    0x3D:0x3980
    0x3E:0x5c00
    0x3F:0x5000
    0xFE:0x0040
    0xFF:0x00e1

    另请告诉我们如何设置电池充电器输出电流。 是否有任何电阻器可以配置蓄电池充电器输出?

    我们怀疑电池充电器配置不正确、因为它无法提供足够的输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    寄存器映射看起来没有问题。 没有用于对充电电流进行编程的电阻器。 它是数字器件、您可以使用充电电流寄存器来设置充电电流。  

    我建议您监控系统电流。 您可能会使充电器过载。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,虎

    我们已经连接了电源并测量了所需的功率,所以所需的电源是12V/7A 以正常启动系统,否则当系统将尝试启动时,它会自动重启。 可能充电器未提供足够的输出功率。

    您还能告诉我们如何处理 PROCHOT 信号吗?我们需要为 Intel Alder lake P 15W 处理器做什么设置。

    我们希望在笔记本电脑应用中的电池充电器 BQ27520中启用 PROCHOT 功能、以便向处理器通知某些事件。 请帮助我们找到上述问题的答案-
    1)-其中事件应声明 PROCHOT。
    2)-这些是默认设置的寄存器转储。 请帮助我们通过在相关寄存器中设置适当的位、在我们的应用中启用 PROCHOT 功能。
    0x12:0xe70e
    0x14:0x0700
    0x15:0x3138
    0x20:0x8000
    0x21:0xb800
    0x22:0x5000
    0x23:0xc800
    0x24:0x0000
    0x25:0x0000
    0x26:0x0000
    0x30:0x3300
    0x31:0x00b7
    0x32:0x0434
    0x33:0x4a81
    0x34:0x41a0
    0x35:0x2000
    0x36:0x0048
    0x37:0x006c
    0x3B:0x09c4
    0x3c:0x3C00
    0x3D:0x3980
    0x3E:0x5c00
    0x3F:0x5000
    0xFE:0x0040
    0xFF:0x00e1

    请帮助我们解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    1)-其中应声明 PROCHOT 事件。
    [/报价]

    这是客户的问题。 TI 建议启用所有 PROCHOT 事件、如 PP_VDPM、ICRIT、INOM、IDCHG1、 VSYS、BATPRES 和 ACOK、CMP 除外。  

    2)-这些是默认设置的寄存器转储。 请帮助我们通过在相关寄存器中设置适当的位、在我们的应用中启用 PROCHOT 功能。
    [/报价]

    建议 REG0X34=0x41BF。  

    此致、

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,虎

    我们已经连接了电源并测量了所需的功率,所以所需的电源是12V/7A 以正常启动系统,否则当系统将尝试启动时,它会自动重启。

    可能充电器未提供足够的输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udesh、

    为了适应系统负载、  您需要将电流限制0x3F 增大到5A、同时将 ILIM 电阻分压器调整到5A。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,虎

    我们已将输入 RAC 电阻器更改为5m Ω、现在我们能够补偿电源和电路板正常工作、所以您能告诉我此配置是否正确吗?

    我们还需要更改输入和输出中的5m Ω 电阻器吗?

    还请告知我们根据7A 输出电流得出的 RILIM 电阻值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    5m Ω 很好。 这里简单说明一下 Rac 是输入电流限制电阻器、而 RSR 是充电电流限制电阻器。  

    RILIM 仅对输入电流有效、对输出电流无效。 数据表中有一个公式用于设置 RILIM。 请参见下方的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、  

    请告诉我们、我们是否需要更改输入和输出侧的5m Ω 电阻器、或者仅输入侧就足够了。

    我的意思是、我们可以改变输入端的5m Ω 和输出端的10m Ω。 可以吗?

    您能否根据7A 电流确认 RILIM 电阻值。 (我已经计算出、大约是191千欧)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udesh、

    是的、您可以将两个电阻器更改为5m Ω。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,虎

    请告诉我们将输出电阻更改为5毫欧的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udesh:

    我以为你会喜欢的。" 您能否列出一下最大输入电流和最大充电电流? 根据电流调整电流感应的大小。

    经验法则是、  

    最大电流*电流感应~ 40-60mV、不超过80mV。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,虎

    在19.5V 时、我的最大输入电流约为5A、电池充电器电流仅约为1.8A。

    您能否根据7A 电流确认 RILIM 电阻值。 (我已经计算出、大约是191千欧)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,虎

    是的、这已确认。