This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:在 LTSPICE 中使用子电路"zx&quot 进行仿真时出错;

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371270/tps7a24-error-when-simulating-in-ltspice-with-subcircuit-zx

器件型号:TPS7A24

工具与软件:

我将在 LTSpice 中使用 TPS7A24 PSpice 模型进行仿真、并收到未指定子电路"zx"的错误消息。 我同意、 "zx"似乎未在 tps7a24_trans.lib 文件中指定。

如何解决此问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil、您好!

    一般而言,我们无法帮助支持 LTSpice 问题,因为 LTSpice 的用户协议在法律上阻止我们协助故障排除。  但是、在使用其他仿真器时、以前就出现过有关 ZX 块的问题、这里是我们通常提供的通用指南。

    缺少的子电路为'zx'(这是 PSpice 中的内置子电路)。 在将库文件导入到其他工具中之前、请先将以下行添加到您的库文件中。

    .subckt zx 1 2 3 4 5
    eout 4 6 poly (2)(1、2)(3、0) 0 0 0 0 1
    fcopy 0 3 vsense 1
    RIN 1 2 1G
    VSENSE 6 5 0
    .ends

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,斯蒂芬! 这是一个非常快速的回应,它解决了我的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常棒! 如果您有任何其他需要、请告知我们。

    谢谢。

    斯蒂芬