This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPCCHEM:选择化合物 ID 所需的测试日志

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371580/gpcchem-test-log-required-for-the-chem-id-selection

器件型号:GPCCHEM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-R2

工具与软件:

大家好!

我不熟悉电量监测计、必须使用 BQ34Z100-R2为我的电池组找到化学 ID、在"Simple guide for GPC (适用于电量监测计的简单指南)"文档中、我读出需要一个充电/放松/放电/放松测试的日志文件。 我不清楚的是、该测试是否可以在单节电池上进行、或者是否必须在我将与电量监测计一起使用的整个电池组(在我的案例中为14S8P)上完成。  在配置文件上有关于 NumCellSeries 的信息,但不是平行的,所以我有点困惑。

我脑海中浮现的另一个疑问是:对于电压阈值(充电和放电结束)、我是否可以使用与电池数据表中编写的参数不同的参数? 例如、如果从数据表中充电电压为4.2V、放电结束电压为2.5V、那么我要在电池组上将阈值设置为4.15V/节和2.75V/节、我是否必须使用这些值执行测试?  

谢谢!

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Marco、

    我建议将 GPCCHEM 工具与一节串联电池搭配使用。 对于 GPCCHEM 工具、请遵循数据表、因此电池充电电压最高为4.2V、放电电最低为2.5V。 在完成学习循环后、您可以对所需的电压范围进行配置。

    此致、

    尼克·理查兹