This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:有关 VatChgTerm 手动值更改的问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369868/bq27426-question-about-manual-value-changes-for-vatchgterm

器件型号:BQ27426

工具与软件:

您好,

情况产生的误差

在 Gold 了解之后、我们的 FS 文件手动将 VatChgTerm 修改为4252mV。
经证实,FCC 在充电开始时会超过150mA。
咨询 e2e 后、将其修改为4400mV。

修改后、在实际验证过程中、当开始充电时、FCC 会使7mA 下降。

这样做的原因是什么?

所附表[V4400_SOH100%]是原始日志。

左:DOD final、AvgCurrent

右:QMax、FCC、DODatEOC

从另一个Case过来的。

我们的电池充电截止电压是4400mV。在应用中,修改VatChgTermTerm μ V=4400mV,

实际验证过程中,发现修改为4400mV后,充电开始时,FCC会下降ú s 7mA,请问原因是什么?í a

附件中sheet [V4400_SOH100%]是原始日志。e2e.ti.com/.../4252Vs4400.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计将计算充电开始时(以及在某些情况下充电期间)充满电的放电深度(DOD 处于 EOC)、因此此时您将看到 FCC 变化。 EOC 时的 DOD 下降、这通常会导致 FCC 增加。 然而、其他因素(温度、负载、差值电压)也起着重要作用、因此在 EOC =更高 FCC 时降低 DOD 就没有这么容易了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik,ñ o

    我们面临的情况是、在修改 VatChgTerm = 4400mV 之后、FCC 会在充电开始时略有上升。

    1、Δ 电压是什么意思?

    2.不同的充电电流是否也会导致 DODatEOC 对不同的结果进行仿真?

    3、如何定义电流是高电平还是低电平? 与0.2C 相比?

    4、除其他影响因素外、充电电流越高、DODatEOC 是否会模拟更大的值?

    5、充电电流与 Golden Learning 的0.2C 相同、DODatEOC 不会因为电流不同而变化?

    我们发生的现象是,修改VatChgTerm Ω= 4400mV后,充电开始时,FCC会小幅度上升。Ω

    1、Δ Voltage是什么意思?

    2 μ A、不同的充电电流也会导致DODatEOC仿真出不一样的结果吗?

    3 μ、充电电流大还是小,是与Golden Learning时的0.2C相比吗?

    4 μ、排除其他影响因素,充电电流越大,DODatEOC会仿真出较大的值吗?

    5 µ、充电电流与Golden Learning时的0.2C一致,DODatEOC就不会因为电流不同而发生变化了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:监测计测量电压的突变,并将其存储在一个称为"Delta Voltage"的参数中。 出于预测目的、它会添加此参数的值以终止电压(不作为放电期间测量电芯电压的阈值)。 如果突然出现导致放电期间电压突然下降的负载尖峰、这将降低 RM 和 FCC。

    #2:不直接,而是间接,如果它们导致不同的电池温度。

    #3:如果电流对温度和测量的电池电压有显著影响、则电流较高。

    第4章:不是 DODatEOC 是充电终止、收尾电流和温度时的电压的函数。 它不是充电电流的直接函数。

    第5题:正确。