请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TINA-TI 主题中讨论的其他器件:UCC28600
工具与软件:
我目前正在验证一个针对90W 应用的基于 UCC28600 IC 的转换器的仿真。 转换器设计是在 TI 提供的 Excel 工作表的帮助下完成的、但 MOSFET 模型会出现问题。 我已 为应用选择 IPP65R099CFD7A、但 TINA TI 不提供该模型。 我将互联网上可用的参数添加到了 TINA 的模型中、并尝试了仿真。 电压突然上升并崩溃。 我试图改变其他部件、但结果没有太大变化。
如何验证 MOSFET 模型是否正常运行? 如果不是由 MOSFET 引起的、我能不能弄清楚另外一件可能需要修复的事情是什么?
谢谢你。