This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:有关 UCC24624的问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371559/ucc24624-question-about-ucc24624

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他器件: UCC256403、UCC25640

工具与软件:

您好、TI!

我有关于 UCC24624的几个问题:

可否为该芯片并联多个 MOSFET?  如果是、您会建议什么?

芯片可以在28V (绝对额定值)下供电吗? 如果不是、使用具有双极的15V 线性稳压器就足够了吗?


3-该元件会测量每个 MOSFET 的漏源电压以整流次级侧。 这是否意味着它在整流方面是自主的、并且完全独立于主要部分? 并从补偿中获益? 他是否单独管理死区时间?  


我的应用:输入电压:400V 直流;输出电压:28V;输出电流:50A。 我想使用二极管制作第一个原型(低功耗使用< 400W)、然后实施同步整流器电路、在每个臂中将 MOSFET 增加一倍。 使用的芯片是带有此元件的 UCC256403。

 虽然您为此类型的电源推荐了 PSFB、但您的竞争对手(模拟器件)对此转换器拓扑的使用情况反馈不好。 我想从这种类型的转换器开始、因为它可以作为半桥驱动、并且我具有并联谐振(制作谐振逆变器)经验。 因此、我认为在进行串联谐振时不会有任何困难。


5-您有我可以应用此用例的演示板吗?


非常感谢。

此致


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bastian:

    请参阅下面的

    可否为该芯片并联多个 MOSFET?  如果是、您会建议什么?  

    UCC24624使用 VDS 感应来以比例栅极驱动器驱动栅极。 使用并联 FET 并不容易实现这一点。 请在此处查看较旧的 E2E 文章: TTP://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977117/ucc24624-paralleling-2x-ucc24624s?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ucc24624%252520parallel#  

    芯片可以在28V (绝对额定值)下供电吗? 如果不是、使用具有双极的15V 线性稳压器就足够了吗?
    您需要将 VCC 钳位到28V 以下。 这是同一 e2e.ti.com/.../ucc24624-extending-vd-voltage 上的另一个 E2E 帖子

    3-该元件会测量每个 MOSFET 的漏源电压以整流次级侧。 这是否意味着它在整流方面是自主的、并且完全独立于主要部分? 并从补偿中获益? 他是否单独管理死区时间?  
    是的、SR 控制器的运行独立于主控制器。 这具有固定的导通和关断时间消隐功能、有助于最大限度降低噪声误触发的可能性。  

    我的应用:输入电压:400V 直流;输出电压:28V;输出电流:50A。 我想使用二极管制作第一个原型(低功耗使用< 400W)、然后实施同步整流器电路、在每个臂中将 MOSFET 增加一倍。 使用的芯片是带有此元件的 UCC256403。  

    您见过较新的 UCC256603吗?

     虽然您为此类型的电源推荐了 PSFB、但您的竞争对手(模拟器件)对此转换器拓扑的使用情况反馈不好。 我想从这种类型的转换器开始、因为它可以作为半桥驱动、并且我具有并联谐振(制作谐振逆变器)经验。 因此、我认为在进行串联谐振时不会有任何困难。
    对于400W 功率、可以使用 LLC 或 PSFB。 我们通常建议使用功率高达1kW 左右的半桥 LLC、但这不是控制器的功能。 这与元件应力有关。  

    5-您有我可以应用此用例的演示板吗?

    我们目前没有处于此功率级别的 EVM、但 PMP31179 非常接近您的应用。  

    我希望这可以解答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    2-好的、非常感谢。

    非常感谢。  

    4号 您能告诉我新版本吗? 幻灯片。 这种新型组件有何区别/优势?

    5 -谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bastian:

    不用客气。 以下是指向 UCC256603的链接。  

    以下是较旧和较新控制器之间的简单比较:

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    我们可以帮助进行环路补偿吗? 因为 UCC25640有一个文档可帮助进行此补偿设计。

    感谢您的下次访问。

    巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴斯蒂安:

    我们尚未对新型控制器进行环路补偿、 但如果您有具体问题、请在另一个主题中发布。

    谢谢!

    约翰