This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24050:BQ24050

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369848/bq24050-bq24050

器件型号:BQ24050

工具与软件:

大家好、我想继续讨论 Steve 的问题。 我们希望将充电电流减小到

限制为60 摄氏度至45摄氏度。 我尝试了您的建议、将电阻分压器

或者换句话说、创建一个45度的等效电阻、就像我通常在60度下

没有成功。

以下是数字:

@60度我得到的是2.438千欧、@45度我得到的是4.367千欧。  

根据我的计算 、等效电阻为5.5Khoms 到 GND、得出的值为2.438 Khoms  

AT TS 引脚上。 我几乎可以肯定我的计算是可以的、并且我确实需要放置一个5.5千欧的

接地、请参阅图。

感谢您的支持。

多伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Doron:

    对于 NTC 热敏电阻、预计在较低温度下、电阻会更高。 如果您要在温度为60C 时模拟45C 的温度(以103AT-2为例)、则需要将电阻从3.020kOhm 更改为4.911kOhm。 为此、您需要将大约1.891kOhm 的电阻与 TS 引脚串联。 到目前为止、所示的原理图没有将 NTC 和串联电阻与 TS 引脚串联、而是并联、这会降低电阻并增加感知温度。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。
    我读了这本书,但我仍然认为这应该是相反的。 当温度升高时、电阻
    较低、在25度时、电阻为10K、当我将其加热到45度时、电阻会降至4.367K
    而且、当我将温度升高到60度时、电阻会进一步降低到2.438K。
    因此、如果我想"刻意"充电器 IC、我需要创建一个小于60度时看到的电阻。
    为此、我必须减小 TS 引脚上的电阻、这只能通过分压器来实现。 您能否探究一下
    麻烦再说一遍。 我希望我的逻辑是合理的,请重新检查。
    此致、
    多伦。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Doron:

    你已经描述了同一枚硬币的反面。 我说电阻在温度较低时升高、您说电阻在温度较高时降低。 两者都正确。 您有正确的想法、请根据您的应用进行测试。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    当然、我同意我们这样讨论温度与电阻的关系、

    但是、当您建议添加一个串联电阻来降低电阻时、这是另一个

    方式是、添加一个串联的电阻器会增加电阻并表示较低的温度。

    这就是为什么我认为您的响应中的逻辑不是在60度角条件下进行仿真的

    实际温度为45度。

    您能否手动绘制一个示意图来说明我的问题的解决方案?

    非常感谢、感谢您的支持。

    此致、

    多伦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Doron:

    如果您想降低电阻(即用更低的温度模拟更高的温度)、则可以使用初始图。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔