This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619E:逻辑电源电压管理器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371172/bq25619e-logic-supply-voltage-querry

器件型号:BQ25619E

工具与软件:

大家好、

我们的 设计中采用了 BQ25619VERWR 电池充电器 IC。 该 BQ25619E 与 MCU 连接、上拉逻辑电源电压为3.1V、用于 I2C 通信接口信号(SCL、SDA)和其他控制信号(CE、STAT、PG、INT...)。 请确认此3.1V 上拉逻辑电源可以用于 I2C 接口和其他控制信号。

注意: 在数据表中提到的上拉电源电压范围仅为1.8V。


请澄清这一问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是正常的。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请单击"已解决"

    此致、

    迈克·伊曼纽尔