This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:Cff 的电容

Guru**** 2521920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370086/bq24640-capacitance-of-cff

器件型号:bq24640

工具与软件:

大家好、

1.我是否可以知道我们是如何在数据表的典型应用电路中计算 Cff 值的? 是否需要22pF? 是否有任何其他可接受的电容?

在 EVM 原理图上、安装了 C25、但未写入 C25的值。 我可以知道我的客户应该使用多少 C25吗? 可以接受22pF 电容?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shunsuke:

    Unknown 说:
    1. 我是否可以知道我们是如何在数据表的典型应用电路上计算 Cff 值的? 是否需要22pF? 是否有任何其他可接受的电容?

    C25是可选的。 22pF 是建议值。

    Unknown 说:
    2. 在 EVM 原理图上、安装了 C25、但没有写入 C25的值。 我可以知道我的客户应该使用多少 C25吗? 可接受22 pF?

    C25是 EVM 上的 DNP。 是的、22pF 是可接受的。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moyer:

    谢谢你的答复。 我看到 C25是可选的。 但是、您是如何计算该值的呢?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shunsuke:

    我们没有该电容器的计算方法。 这是设计工程师为共模滤波选择的。 这是一个可选的电容器、因此我们不需要电容器。 22pF 是建议值。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    谢谢你的答复。  Cff 的最小值和最大值是多少?  

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shunsuke:

    由于这是一个可选组件、因此最小值为0。 没有最大组件值。 我们建议使用22 μ F。

    此致、

    Christian。