This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100EVM-078:LMG2100R044

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370610/lmg2100evm-078-lmg2100r044

器件型号:LMG2100EVM-078

工具与软件:

此 EVM 不同版本的问题没有完全解答(请参阅下面的原始问题-线程已锁定)。  我有一个 EVM (刚收到)、上面有电感器。  板载丝印上的版本标识是 Rev A (不同意上一主题中给出的答案)。  我还注意到、原理图与板不匹配。  原理图显示 C7、C12和 C16是输出电容器组的一部分。  但是、这些电容器不在电路板上、也没有任何空间容纳它们。  这让我对 PCB 上的电容器值提出疑问。  TI 能否为顶部有电感器的 EVM 版本提供准确的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    我在此处附上了您拥有的电路板的原理图。 这是更新版本、但丝印上仍显示"revA"。 C7和 C12已 从设计中删除。 C16仍应位于 C19旁边、C16的丝印标签可能被螺钉孔覆盖。

    e2e.ti.com/.../LMG2100EVM_2D00_078_5F00_SCH.PDF

    此致!

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送原理图。  我注意到原理图上有错误。  这表明 R11和 R13都安装为0欧姆。  这显然无法正常工作。  交付的 EVM 板未安装 R13。  最好更新您的原理图、以免引起他人的混淆、同时在 TI EVM 网页上添加原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    没错、 如果填充了 R13、则不应填充 R11 (单 PWM 输入模式)。 如果组装了 R11、则不应组装 R12和 R13 (分离式 PWM 输入模式)。 为了清晰起见、可以将此注释添加到原理图中。

    此致!

    凯尔