主题中讨论的其他器件: BQ34Z100、 BQ76952
在 BQ76942原理图中、我们已将电流检测电阻设置为3m Ω。 我们的要求是在 OCD 电流达到~55A 时跳闸。 因此、为了使稳压器在55A 下保持3m Ω、我们所做的是将 OCD1阈值电压设置为83mV。 如果电流消耗超过200/ 300mA、它会立即触发。 几乎就像 coloumb 计数器的电压增益将电压乘以10一样。
现在、我们禁用了 OCD1、从电路板汲取1A 的电流、并在检测电阻上测量电压、在1A 比3m Ω 时的预期值为3mV。 但是、即使 OCD1设置为6mv 的阈值、它仍会以非常低的电流跳闸。
我们是否遗漏了某些东西? 是否需要在芯片寄存器中更改增益值才能使 coloumb 计数器读取正确的感应电阻器电压?
非常感谢您提供任何帮助。
此致、
R·菲利普斯