This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92381:我的客户正在寻找一个升压型 LED 驱动器、此驱动器能够针对每个输出单独设置模拟调光和 PWM 调光。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8863-Q1, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370722/tps92381-my-customer-is-looking-for-a-boost-type-led-driver-which-can-set-analog-diming-and-pwm-dimming-individually-for-each-output

器件型号:TPS92381
主题中讨论的其他器件:TPS61196、LP8863-Q1

工具与软件:

大家好!

我的一位客户正在寻找  用于笔记本电脑面板背光的升压型 LED 驱动器。

它们的要求如下。
1.输出通道数: 4通道~8通道
2.输入电压: 8V~20V,输出电压:50V~
3.输出电流0.5mA~30mA (他们 需要将每个输出的此范围电流单独设置为模拟调光。)  
4.单独为每个输出进行 PWM 调光。

我在 TI LED 网站上找不到此类器件。
因此、如果您知道任何符合其要求的器件、您能告诉我吗?
如果您找不到、可以给我提供符合上述要求的任何类似器件吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    TPS61196可能适用、它支持每个通道上的独立 PWM 调光控制。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    非常感谢您的答复。

    我将向客户介绍 TPS61196。
    我可以就这种胎面提出另一个问题吗?

    问:
    您是否有任何可单独设置输出恒流值的背光 LED 驱动器?
    如果您有这样的器件、我将 用 TPS61196向您介绍。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    LP8863-Q1可以支持单独的电流集。

    Br

    帕特里克