This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:化学物质更新1092和1095中断 BQStudio 1.3.124

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369956/bqstudio-chemistry-updates-1092-and-1095-break-bqstudio-1-3-124

器件型号:BQSTUDIO

工具与软件:

在尝试更新我的 BQStudio 中的化学物质文件后、"Entire Chemistry"选项卡变为空白。

经过一些尝试、我已经看到了以下

ChemUpdate1092.zip 和 ChemUpdate1095.zip 将 BQStudio 拆分。 ChemUpdate1089.zip 工作正常。

一些进一步的调查表明,问题在 chemdat6文件中,我猜它是损坏的。 将1095中的 chemdat6替换为1089中的 chemdat6、使其在 BQStudio 中工作。

请发出修复程序!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们即将发布新版本的 bqStudio、可支持版本1090及更高版本与 bqStudio 配合使用。 在 chemID 更新器版本说明中、它指出您必须拥有最新版本的 bqStudio (v1.3.125内部版本10)。 在此期间、在新版本的 bqStudio 发布到 TI.com 上之前、请将1089版用于 chemID 更新程序。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的讲解。

    您能否*不*发布仅与您尚未发布的工具版本兼容的化学文件? 昨天我浪费了2个小时的更好的部分,因为你不仅提供不兼容的文件,但 BQStudio 本身没有注意到它们是不兼容的,而是自己销毁,因此没有化学物质可以访问.

    何时会发布新版本的 BQStudio? 如果 i2c 总线上有多个器件、则是否包含对不必要的自动选择器件的修复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、  

    新的 bqStudio 版本 刚刚发布到 TI.com。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用 TI.com 上1.3.124版本以外的任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、  

    请查看 BQSTUDIO-TEST 下的 bqStudio 主页(请参阅下图)。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在通过系统传播的发行过程中似乎存在一些延迟。 今天、我可以看到并下载 1.3.125版本