This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:是否有2x 并行配置中预期电流共享不匹配的规格?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371038/tps22811-is-there-a-spec-for-expected-current-sharing-mismatch-in-2x-parallel-configuration

器件型号:TPS22811

工具与软件:

您好的专家

我有一个需要20A 负载电流控制的应用。

双器件并行配置是否可以支持此功能?

或者电流共享不匹配是否足够大、以至于该值是否会超过其中一个器件允许的负载电流?

如果是、您可以推荐支持20A 的替代产品或配置吗?

感谢您的帮助!

此致、

吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、2个器件并联将支持此应用。 您将必须执行顺序启动。 这将确保器件能够执行启动。 器件之间的失配仅是由 PVT 变化导致的、并且并联器件应该能够正常工作。 有关更多详细信息、请参阅第8.1.2节。

    此致、
    阿鲁什