This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:振荡停止

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370290/tps55289-oscillation-stops

器件型号:TPS55289

工具与软件:

你好

请告诉我。

我当前正在使用 TPS55289制作充电器。

充电电压为8.3V、充电电流为3A

当充电电流在接近充满电时降至低于300mA 时、它会进入突发模式。

尽管它称为突发模式、但振荡10秒、然后停止振荡10秒、并重复此过程。

上述现象在电子负载的恒压模式下不会发生。

这是什么原因呢?

保护电路是否正常工作?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 您能否向我们提供原理图、以便我们检查电路设计是否完善?  

    输入电压范围、输出电压范围和输出电流范围是多少? 您的不同负载条件之间有何差异?

    您能帮助提供输入电压、输出电压、SW1 SW2和电感器电流的波形吗?

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我将回答以下问题。
    VIN = 11.5~12.5V
    由于正在为一个2节锂离子电池充电、因此输出电压范围为5~8.3V。
    输出电流范围为0.1~3A。
    由于它可用作充电器、因此负载基本上就是电池。
    此时、当它接近充满电时、当它从 CC 切换到 CV 且电流受到限制时、振荡停止。

    请稍等片刻、以查看波形。

    是否有充电器等应用示例?
    如果有参考、我希望将它们用作参考。

    我想问一下 PFM 模式。
    目前我已经选择了 PFM 模式、但在轻负载下振荡频率不会减慢。
    接近突发模式、是这样吗?

    此致

    e2e.ti.com/.../7536.CIRCUIT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将等待您的波形。  除了我所提到的、还有输出电流也会更好。

    我是否可以知道连接了哪个网来给电池充电? CDC 引脚外部电路用于什么?

    我认为补偿参数不合适。 为了快速检查是否是环路稳定性问题、将 R35更改为5k 以查看是否更好。 请提供 C29-C31、C35的器件型号、以便为您计算合适的补偿。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我将向您发送波形。

    电池连接在 J5的引脚1和5之间。

    CDC 引脚的外部电路将充电电流传递给 CPU。

    我了解补偿参数。

    目前、我正在使用计算工具来考虑随附的常量。

    C29-31:GRM31CD71H106KE11L

    C36:PCV1H470MCL7GS

    我想回答我昨天提出的 PFM 运行问题。

    频率下降是否正确?

    目前、振荡频率保持不变、但当负载变小时、其余周期往往会变长。

    此致

    e2e.ti.com/.../Waveform_5F00_20240606.pdfe2e.ti.com/.../TPS55289_2D00_CALCULATION_2D00_TOOL_2D00_V1_2800_20240605_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 PFM 模式下、轻负载条件下、器件将切换多个周期、一段时间后停止切换。 负载越轻、停止开关的时间越长。 附加文件的第一个波形是正常的 PFM 性能。  

    频率下降是否正确?

    目前、振荡频率保持不变、但当负载变小时、其余周期往往会变长。

    [/报价]

    此描述是正常的 PFM 模式行为。

    但第二个波形看起来很奇怪、因为输出电流在振荡。 消耗电流的负载是多少? 有什么控制措施吗? 是否尝试将 R35更改为5k?

    关于你的描述:"即使它被称为突发模式,它振荡10秒,然后停止振荡10秒,然后重复这个。" 您能给我一个波形来解释一下吗? 时间刻度应更长。

    此致、

    穆林