This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:验证工作模式和功耗的计算

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371287/lm5180-q1-verify-the-calculation-of-operation-mode-and-power-consumption

器件型号:LM5180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5180LM5181

工具与软件:

我开始对我们的设计进行最坏情况分析、对 LM5180 PSR 反激式转换器快速入门工具 和数据表感到有些困惑。

数据表- https://www.ti.com/product/zh-tw / LM25180-Q1

该附件是 TI 的快速入门工具。 https://www.ti.com/tool/LM5180DESIGN-CALC

根据公式数据表、我可以计算 不同输入电压下的最大输出电流(如图所示)。

输出功率比与输出功率和将影响 LM5180运行模式的最大功率相关

 请帮助我们提供总额定功率的公式(数据表中的图20)

根据快速计算工具、不同输入电压下的工作模式是不同曲线的(遵循附件)

您能帮我确认哪一个是正确的(以及如何计算这些曲线)吗?

如何计算 IC 的功耗、因为 Delta 需要分析最高结温?

郑旭杰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asker:

    感谢您发送编修。 由于我目前正出差、我将在下周更详细地回答您的问题。  让我在这里给您一些简短的答案、看看它是否有帮助。

    1.以百分比形式显示的 fsw 与负载之间的关系数据表图只是一个任意示例 、用于说明按照增加功率的顺序排列的 FFM、DCM 和 BCM 三种运行模式。 两种模式之间拐点的位置可根据特定设计向右或向左移动。  您可以看到、当您在设计计算器中更改电感时、频率曲线会发生变化。  下周我会分享总功率的方程式、但你或许可以通过注意到以下几点来解决这些问题:

    1.1 在 FFM 中、峰值电流在 SW 最大峰值电流限制的20%处保持恒定。 对于 LM5181、其典型值为0.15A。  频率会发生变化。

    1.2。在 DCM 下、频率恒定为350kHz、峰值电流随负载而变化。

    1.3在 BCM 中、占空比是恒定的。

    由于此电路只运行 FFM、DCM 或 BCM、总功率始终由: 1/2 x IPK^2 x Lmag x fsw 确定。

    2. IC 功耗包括 IC 控制器部分的功耗(包括内部 VDD LDO)以及功率 MOSFET 的损耗(包括开关损耗和传导损耗)。  请等到我下周回到办公室。  

    谢谢。

    友好