This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82866A:关于 PSM 运行时的输出电压精度等问题。

Guru**** 2501775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82866A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371252/tpsm82866a-questions-about-output-voltage-accuracy-in-psm-operation-and-others

器件型号:TPSM82866A

工具与软件:

大家好!

我的一位客户正在考虑将 TPSM82866A 用于他们的新产品。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
PSM 运行模式下的输出电压精度是多少?

问题2.
TPSM82866A 输出电压可以通过放置在 VSET 引脚和 GND 之间的电阻器进行设置。
当 TJ = 0到85°C 范围时、输出电压精度为+/-1%。 我认为这个精度范围是在没有误差电阻器的情况下。
如果电阻器的容差为+/-1%、那么输出电压精度是否为+/-2%?
换言之、就是增加到输出电压精度的电阻误差率是否为+/-1%?

问题3:
客户使用 TPSM82866A 为 FPGA 供电。 另外、一些电容作为 Vin 电容放置在 FPGA 附近。
9.2.2.2器件×表中的输入和输出电容器选型说"电容器值的范围为2 μ F 22 μF 至150 μF。"
TPSM82866A 输出电容器值范围中是否包含 FPGA Vin 电容器?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    感谢您的提问。

    Q1:数据表中的第9.2.3节列出了应用曲线。 从图9-14开始、曲线显示了 PSM 和 FPWM 模式的输出电压精度。

    Q2:通过 R2D (电阻器到数字)转换器设置电压选择。 这意味着电阻产生的任何误差都不会改变输出电压。 当然、这有一个限制、因此需要一定的精度。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的第8.4.4节和以下文档: https://www.ti.com/lit/wp/slyy180/slyy180.pdf

    Q3:是、FPGA Vin 电容包含在此范围内。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致、Werner