This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:静止状态时的电池平衡

Guru**** 2543750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367099/bq40z80-cell-balancing-at-rest

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

大家好、

我已完成学习周期并实现了更新状态14 (0xE)、并启用了电池平衡。 我的电量监测计在 CHARGE 模式下按预期启动电池平衡、但我 对休息期间的电池平衡存在一些疑问。

根据 TRM 中的建议、我已经对数据存储器部分中的 Balancing Configuration、Min Start Balance Delta、Relax Balance Interval 和 Min RSOC for Balancing 进行了必要的更改。 TRM 还指出、

"
进入 RELAX 模式后、BQ40Z80会等待进行 OCV 测量、该测量发生在:
μV、满足 dV/dt < 4 μ V/s 的条件、
2.从|Current()|< Quit Current 起5小时,
3.电量监测计复位后,
4.发出 IT 启用命令。

"

在我看来、满足进入 CBR 模式的所有条件、但电量监测计未启用"BAL_EN"位、并且没有计算电池平衡时间。 有什么方法可以检查 dV/dt 情况吗? 我在下面附上了一个小日志、以防它有所帮助

e2e.ti.com/.../6s1p_5F00_CBR.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavil:

    是否可以共享电量监测计设置的.gg 文件、以便我们进行查看?

    我认为通过监测[RESET]位、您可以检查是否满足 dV/dt 条件、因为如果没有清除该条件、电量监测计将不会进入 REST 模式。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6s1p.gg.csv

    您好、Anthony、请查看随附的 gg 文件。 我观察到的是、REST 位被设置、仅当我将电池与电量监测计连接时才启动电池平衡、但一段时间后、BAL_EN 位清零并且平衡停止。 请查看随附的图片、其中显示了最大差值约为30mV、监测计处于静止状态。 尽管有这些情况、BAL_EN 位还是清零。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavil:

    是否有可能收到上述情况的日志文件? 我认为、以下检查之一可能会停止电池平衡操作:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    电量监测计上次充电/放电是在几天前。 我将记录一整天的监测计日志并将其附在此处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:


    请在下面找到日志文件。 我必须断开通信板连接一段时间、因此日志被分割。

    e2e.ti.com/.../RELAX-mode-log.loge2e.ti.com/.../RELAX-mode-log-2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavil:

    在查看第一个 RELAX 模式日志后、似乎单元格没有进入 RELAX、因为它以稳定的快速率在24802mV 和24798mV 之间移动、不会设置 REST 标志。 在第二个休息模式日志中、这种行为似乎也是相同的、此时电压仍然移动过多、监测计无法进入休息模式。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anthony 的反馈、

    我将检查是由电池还是电量监测计导致的问题。

    其中未设置 REST 标志


    我检查了日志、并在整个日志中设置了 REST 标志、我确实注意到电芯平衡在中间启动了几次、但随后在不久之后停止、这意味着电量监测计确实在一段时间内满足 dV/dt 条件。 监测计如何检查 dV/dt 读数以及它如何影响电芯平衡时间计算?

    它是否检查 dV/dt 并根据其每个环路的值采取措施、以确保电量监测计在计算电芯平衡时间之前是否需要在一段时间内满足 dV/dt 条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavil:

    我很抱歉、我的计算似乎有一个错误。 正确、在整个日志中均设置了 REST 和 BAL_EN。  

    dV/dt 条件在1秒的间隔内进行测量、以确保电芯真正处于静止状态。 我认为、dV/dt 条件可能影响下面所示过程的两种情况是:

    为了进行 OCV 测量、还需要通过 dV/dt 条件、这就是该点也可能导致问题的原因。

    如果可能、您能否向我发送电量监测计设置的.gg 文件、以便我可以研究其他情况、看看可以触发哪些情况?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    请在此处找到 GG 文件
    e2e.ti.com/.../8623.6s1p.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavil:

    感谢您的发送、我们将对此进行仔细检查。

    在查看休息模式日志2时、BAL_EN 遵循该模式、其中每个尖峰的长度刚好是300s、与休息平衡间隔相匹配、后者是每次检查时都要进行的计时器。 如果可能、是否可以测试延长该时间间隔以查看结果是否有所改善? 似乎在某些情况下,条件得到满足,而在其他情况下,则不是。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony、

    我将对其进行了解。

    我将计时器设置为300s、而不是默认值18000s (6小时)、因为我不清楚如果电池仍然不平衡、但单个电池平衡计时器在6个小时之前达到0、会发生什么情况? 在这种情况下、监测计将等待6个小时后再重新计算各个电池平衡计时器。

    很显然、如果电池平衡计时器计算没有正确完成、就会出现这种情况、但我只想澄清一点、那就是我遇到的疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavil:

    我将计时器设置为300s 而不是默认值18000s (6小时),因为我不清楚在电池仍然不平衡但单个电池平衡计时器在6小时结束之前达到0的情况下会发生什么情况? 在这种情况下、监测计将等待6个小时后再重新计算各个电池平衡计时器。

    我认为、增加这一价值可能有助于解决目前的问题。 正确、如果该值设置为6小时、那么即使电芯仍然不平衡、也不会检查重新计算电芯平衡计时器、因为这是重新计算的第一种条件:

    如果担心6小时内电池平衡不会重新计算到足够大的值、那么我认为应该首先针对该值测试1小时、我们可以这样做。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我将计时器增加到3600秒、但遵循的模式仍然相同、但持续时间增加到1小时。 请在"Project Explorer"中找到日志和 GG 文件 attached.e2e.ti.com/.../6s1p_5F00_LS14_5F00_TI.gg.csv、

    e2e.ti.com/.../6S_5F00_B3.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhavil:

    感谢您发送这些文件。

    在查看固件中 BAL_EN 位的行为后、我认为当 Balance Interval 到期时、在完成 OCV 测量时不会再次设置该位。 我觉得这很有趣、因为这可能是为什么平衡间隔的默认值是5小时、因为一旦退出、OCV 测量条件可能会使其保持 BAL_EN 再次设置。 当设置为5小时时、一旦监测计在 Relax 中处理其初始测量值、那么监测计就可以在休息时间的剩余时间内进行平衡。 是否可以尝试余额间隔的18000s 值?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    现在使用较高的"Cell Balancing Interval"可以更好地平衡电池。 我会尽量将余额间隔增加到18000秒的默认值、并密切监视此行为、让您随时了解最新情况。 我还将我的问题标记为已解决。

    感谢您的观看和帮助
    谢谢!