This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24742:主电源路径中无 HS FET 的优先级电源多路复用器

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24742, TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369171/tps24742-priority-power-mux-with-no-hs-fet-in-primary-power-path

器件型号:TPS24742
主题中讨论的其他器件: TPS25983

工具与软件:

你(们)好!

我正在  使用 TPS24742进行主电源路径中无 HS FET 的优先级电源多路复用器设计。
我在 优先级电源多路复用器的主电源路径中不需要 HS FET 、因为我的优先级 电源多路复用器前面是同样使用 TPS24742  的电源或电路块、并且我在那里有一个 HS FET。
(我      的 优先级电源多路复用器的辅助电源路径中确实有 HS FET)

我 对 优先级电源多路复用器的主要电源路径设计计划 如下:  
参考 TPS2494x 数据表的9.2功能方框图;  

1.将 ENHS 连接到 GND。  
2.我的设计中没有的组件;
 HS FET、RSNS、RSET、RFSTP、Rimon、 RPLIM、CINR、CFLT
3.引脚保持打开状态;
 SET、FSTP、SENM、HGATE、OUTH、 IMON、PLIM、TINR、TFLT

请告诉我、我的设计计划是否有效。

谢谢。
托鲁



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toru:

    您能帮助分享您设计的额定电流和电压吗?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal Goel:

    对于优先级电源多路复用器、标称电压为12V、最大负载电流为12.9A。

    此致、
    托鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Toru。 让我检查一下、然后再回来看看这个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano:

    您可以使用 TPS25983器件、该器件是集成了 FET 的电子保险丝。 这是简单的解决方案。

    请参阅: 9.3.3优先电源多路复用

    www.ti.com/.../tps25983.pdf

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal Goel:

    感谢您的建议、但我不想使用 TPS24742的其他器件。  正如我提到过的、我已经有电源或电路。 (12V/21A)

    此致、
    托鲁   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toru:

    请帮助分享您的设计的方框图。

    此致

    G·库纳尔