This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20333:TINA SPICE 开关收敛

Guru**** 2502625 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20333, PSPICE-FOR-TI, TLVM13630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1365971/lm20333-tina-spice-switcher-convergence

器件型号:LM20333
主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TITLVM13630

工具与软件:

大家好: 我是在尝试使用 LM20333对开关电源进行瞬态仿真。  可用的模型适用于 TINA SPICE、这就是我正在使用的模型。  

但是、基本仿真将不收敛。  我已经使用数据表中的值、其中的12V 输入已切换至3.3V 输出。  仿真开始显示没有节点或导线断开等错误。  我已经尝试了许多不同的方法来调整瞬态参数 PIVREL、PIVTOL 和最大迭代。  我还尝试了应用初始条件并在梯形和齿轮集成之间切换。  任何东西会对瞬态仿真产生丝毫影响。  它在运行1毫秒后达到38%的完成状态、然后因无法收敛而挂起。  

您能否提供有关如何运行此模型的建议?  下面添加了我正在使用的文件。  

谢谢。

法伦

e2e.ti.com/.../LM20333_2D00_1P0.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farron:

    我强烈建议使用 TLVM13630等较新的器件来简化您的设计、以及使用当前支持的最新仿真软件(PSPICE-FOR-TI)。

    您是否愿意使用较新的器件、或者您是否有特定的需要使用 LM20333器件?  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、感谢快速回复。   LM20333已在设计中、我们希望提高其性能。  您是说 TI 提供的 Tina SPICE 模型不起作用吗?  因此、我应该尝试另一个具有可以正常使用的 PSPICE 模型的开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farron:

    它应该可以运行、但由于这是一个我不太熟悉的旧程序、因此我需要四处询问、以便找到可以帮助进行研究的人、因为较新的器件都是在 PSPICE-FOR-TI 上创建的、我更熟悉的东西。

    鉴于今天是周五、大多数美国工程师都不在周末度假、我希望在下周与更习惯于使用此计划的人进行咨询后再联系您。

    希望这对您来说是可以的。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Jimmy、谢谢、我将站在那里、直到下周。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的理解和耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试使用和修改以下 TINA 文件?

    默认文件正常工作、当运行分析>瞬态时、模型会调节至默认的预期3.3V 电压

    e2e.ti.com/.../snvm369 tsc

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy: 好、你的文件运行正常、而我的文件运行正常。  当我逐一介绍这些差异时、似乎正是我所使用的可选缓冲二极管才是问题所在。  使用缓冲二极管时、没有瞬态仿真选项可让它收敛。  如果没有缓冲器、只使用标准默认值就可以正常运行。  如果您对如何仿真缓冲电路没有任何建议、我们可以考虑将其关闭。  

    谢谢、Farron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在此确认。

    因此、我将关闭此主题、因为我们能够解决建模问题。

    感谢您使用 E2E 论坛。