This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1EVM-2100:修改后的评估板在测试过程中失败

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1EVM-2100, LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368902/lm25149-q1evm-2100-modified-evaluation-board-failed-during-testing

器件型号:LM25149-Q1EVM-2100
主题中讨论的其他器件: LM25149

工具与软件:

我在尝试弄清楚我是怎么做来杀死我的 LM25149-Q1EVM-2100的。

我想将 LM25149用作12V SLA 电池的电池充电器。  为此、我需要  高达14.7伏的输出电压。

我使用快速入门计算器来编写设计、但想使用评估模块进行验证。

我首先将输出电容器从现有的10伏器件更改为22 μ F 25伏器件。  然后、我验证了该模块是否仍然是原始模块。

我计算出、一个 8.25K 的电阻器与现有的19.1K (R22)并联应该为我提供所需的电压。

我选择了50K POT 与 6.8K 电阻串联、以缓慢提高电压、而不是直接输入该值。  该对连接到 J2接头的引脚1和4。

我将该板连接到工作台电源、该电源设置为24V、电流限制为1安培。  输出端连接到设置为1安培的电子负载。  

加电时、输出升至略高于5.0的水平。  然后我转动电位计、电压按预期上升。  但是、在我更加接近目标值之前、输出电压下降到零、工作台电源进入了电流限制状态。  如果没有外部电阻器、即使在对电路板进行下电上电后、电路板也无法工作。

我研究了电路板的原理图和 BOM、找不到任何其他对较高输出电压敏感的内容。

我缺少什么?

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我首先将输出电容从现有的10伏器件更改为22 μ F 25伏器件。  然后我确认该模块仍然是原始模块。

    因此、在这一点上、EVM 没有问题。

    Unknown 说:
    我不直接输入这个值、而是选择用50K 电位与6.8K 电阻串联来缓慢升高电压。  该对连接到 J2接头的引脚1和4。

    此时器件调节和 EVM 是否也正常?  

    Unknown 说:
    加电时、输出升至比5.0稍高的水平。  然后我转动电位计、电压按预期上升。  但是、在我更加接近目标值之前、输出电压下降到零、工作台电源进入了电流限制状态。  即使在没有外部电阻器的情况下、电路板也无法工作。

    您要在现场更改电位计电阻、然后在这里经历了一个故障。

    此处的活动部分是 POT 电阻器、可手动调节底部电阻。 在此带电测试期间可能发生了 EOS 事件、鉴于带电调优的性质、该事件可能会损坏 FB 引脚或电路。  

    由于您知道所需的 Vout 调节点、因此可以将底部电阻更改为该固定值并检查稳压情况。

    这将从设置中删除潜在的用户 EOS 和错误。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我认为这可能是一个短暂的调整锅,但我认为,我会在等待维修配件的时候询问任何其他可能性.

    在根据我的需求调整时、我预计会有更多问题。  是应该将它们添加到该主题中、还是应该启动一个新主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议启动一个新主题来解决这里的其他问题。

    此致、

    吉米