This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:有关数据表的一些问题

Guru**** 2537820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371298/lp5036-some-question-about-the-datasheet

器件型号:LP5036

工具与软件:

大家好,我开发了一个由30个 RGB LED 组成的警报器,在开发过程中,我与数据表混淆了。  
首先、 最大灌电流和 内部灌电流限制之间的区别是什么?  当 IC 以完整的 36个 二极管连接时、平均内部灌电流限制是 IC 工作电流吗?
其次、 每个通道的最大灌电流是多少还是所有通道共享在一起?

第三、  如果所有36个通道都有一个10mA LED、IC 就会灌入360mA 最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、

    请参阅以下评论:

    内部灌电流限制表示内部灌电流能力、但我们不建议在该电流限制下使用 LP50系列、因为我们无法保证 EC 规格、例如 C2C、D2D 和余量。 最大灌电流是我们可以保证 EC 规范的规范、我们通常建议客户在此电流条件下使用 LP50系列。

    2.每通道的最大灌电流。

    3、是的,你明白了。

    BR、Jared