工具与软件:
这是我第一次使用这款器件进行设计。 输出电压卡在19.09Vdc 而非23Vdc。 短时间后、它进入连续周期自动关断-上电-关断模式。
请建议我需要寻求解决这些问题的地方。
感谢您的期待。
维克多
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
这是我第一次使用这款器件进行设计。 输出电压卡在19.09Vdc 而非23Vdc。 短时间后、它进入连续周期自动关断-上电-关断模式。
请建议我需要寻求解决这些问题的地方。
感谢您的期待。
维克多
您好、Victor:
ISEL 引脚的绝对最大值为6V、无法连接到 Vin。 您可以将其连接到 VCC。
当 Vin = 7.5V 且输入电流限制为3A 时、当 Vout = 23V 时、最大 Iout 约为0.78A。 Iout 大于该工作条件下的最大 Iout 能力、因此 Vout 无法达到目标值。
您可以通过在无负载的情况下启动器件来进行验证、并检查是否可以实现23V Vout。
对于您观察到的"自动关断-上电-关断"、它应该是由触发过热保护引起的。
此致
雷