This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61376:输出电压卡在19.09Vdc、自动循环关断-上电-关断-上电。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368149/tps61376-output-voltage-stuck-at-19-09vdc-and-auto-cycles-shutdown-powerup-shutdown-powerup

器件型号:TPS61376

工具与软件:

这是我第一次使用这款器件进行设计。 输出电压卡在19.09Vdc 而非23Vdc。 短时间后、它进入连续周期自动关断-上电-关断模式。

请建议我需要寻求解决这些问题的地方。

感谢您的期待。

维克多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Victor:

    由于此器件的专家本周已不在办公室、因此请预计我们将在此处延迟回复。  

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    您能否提供 Vin Vout、Iout、RLIM 和 ISEL 设置?

    如果有原理图就更好了。

    此致

    雷   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 最小值= 7V5直流;Vin 最大值= 13V5dc ;Vout = 23Vdc (设计目标);I OUT 最大值= 1.2A (设计目标);RLIM = 14K3;ISEL 设置为 Vin。

    输出电压测量值= 19V9 (Circa 20Vdc);输入电流(Iin)取决于 PSU 上的电流限制。

    请参阅原理图 attached.e2e.ti.com/.../TPS61376-Troubleshooting.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    我会进行检查、并在明天之前向您提供反馈。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    ISEL 引脚的绝对最大值为6V、无法连接到 Vin。 您可以将其连接到 VCC。

    当 Vin = 7.5V 且输入电流限制为3A 时、当 Vout = 23V 时、最大 Iout 约为0.78A。 Iout 大于该工作条件下的最大 Iout 能力、因此 Vout 无法达到目标值。

    您可以通过在无负载的情况下启动器件来进行验证、并检查是否可以实现23V Vout。

    对于您观察到的"自动关断-上电-关断"、它应该是由触发过热保护引起的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    谢谢你。

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    谢谢你。 我将首先关闭该主题。 如果您有其他问题、可以在此处回复或打开新的 E2E 主题。

    此致