This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907MFX-3.3/NOPB

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370120/lp5907-lp5907mfx-3-3-nopb

器件型号:LP5907

工具与软件:

LP5907MFX-3.3/NOPB -我们已在 AOI 级发现由于器件标识和极性标识100%不可见、OCV 故障。 我们不知道哪些条件是可接受的。 如果任何一个字母发现略微擦除/模糊-我们的系统将显示为 OCV 错误。  需要 TI 团队的支持。 我们是必须更改机器参数、还是需要校正 TI 器件?

https://docs.google.com/presentation/d/1HdS9GDaHpo-5icX2wnbnXAvkH1P9UyBi/edit?usp=drive_link&ouid=114252826324557842684&rtpof=true&sd=true

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kardwick:

    很遗憾、我们的 IT 安全政策不允许 TI 员工 打开您提供的公共文件共享链接。 要提供您的示例照片和文档、请尽可能直接将它们上传到 E2E。

    谢谢。
    大卫·皮尔庞特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、完成。 等待团队响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kardwick:

    我似乎看不到任何示例照片附加到您的帖子。 应该可以在帖子中嵌入照片、例如、我在下面嵌入了一张无关的照片作为示例:

    谢谢。

    大卫