This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:PG 端子

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1369364/tps745-q1-pg-terminal

器件型号:TPS745-Q1

工具与软件:

当 EN 端子从 H 变为 L 时、PG 端子是否立即从 H 变为 L 而无需等待 OUT 输出电压降至90%以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们手头没有 tps745-Q1、但我已经着手订购了一个可测量这一点的样片。 请在5-6个工作日内回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经去为你测试了这个查询。

    图像是具有不同缩放比例的相同测试。 关于 OUT 输出电压、您可以看到 PG 在90%压降之前从 H 变为 L (第一个图像)、从 EN 引脚从 H 变为 L、PG 引脚从 H 变为 L (第二个图像)似乎有大约100ns 的延迟。

    希望这对您有所帮助、

    豪尔赫