This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:通信引脚电容器上限

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370587/bq51050b-comm-pin-capacitor-upper-limit

器件型号:BQ51050B

工具与软件:

您好!

我已经对充电板和配备了 BQ51050B 的系统之间的一些通信问题进行了故障排除。 我已经确定在特定距离 BQ51050B 能够响应数字 Ping 的问题、但充电板无法识别信号强度数据包。

根据数据表和其他 E2E 博文、我们已将 comm1和 comm2线路上的22nF 电容器替换为47nF。 通信稳健性有所提高、甚至更高的电容可能仍然很有帮助。 我看到有人提到、增加该电容值会影响效率(TI 团队可能会告知我一些次要问题)。

我对高于47nF 的测试值感兴趣、但建议使用通信电容器的上限吗?

谢谢!

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我们使用66nF Comm 1/2和 Cs 在200nF 下进行了测试。

    您的负载范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    注意到其他的电容器值、Cs = 183nF 且 Cd = 2nF。

    输出负载电流为210mA 最大值。

    请告诉我,如果有任何次要的问题需要奖励,但除此之外,你的回答回答回答我的问题。

    谢谢!

    安德鲁