This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:内部温度读数返回预期范围之外的值

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370813/bq76920-internal-temperature-reading-returns-values-outside-of-expected-range

器件型号:BQ76920

工具与软件:

当使用数据表中的公式时:

V25 = 1.200V (标称值)
VTSX =(十进制 ADC) x 382 μV LSB
TEMPDIE = 25°–((VTSx-V25)÷0.0042)

该值不在预期范围内。 示例输出是 DieTMp =-285044448.00。 预期温度约为24°C。ADC 值为3134。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anian、您好!

    您如何生成该 DieTemp 输出?

    将 ADC 值代入上面的公式可以得到一个合理的值:

    VTSx =(3134) x 0.000382 = 1.197188

    TEMPDIE = 25°C -((1.197188 - 1.2)/ 0.0042)=~25.67°C

    此致、

    马克斯·韦博肯