This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:累加器模式所需的更新频率是多少?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370493/bq35100evm-795-whats-the-update-frequency-required-in-accumulator-mode

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:BQ35100

工具与软件:

累加器模式下所需的更新频率是多少?  

这就是 GE 开启->电量计开始->累加器读取->电量计停止-> GE 关闭 循环的频率要求。  

从数据表来看、它看起来像是"30分钟"-正确吗? 或者它能否无限期地坐着而不唤醒、在 GE 关断时连续测量电荷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bq35100器件每1s 测量并更新一次电芯电压、电芯温度和负载电流、并在接收到 GAUGE_START 之后开始累积。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    这不是我问的。 我们正在构建一个低功耗应用。 我所问的是给定上述周期(WAKE-MEASE-SLEEP)-我必须多久唤醒一次并进行测量、以使 AccumulatedCapacity 保持准确。 30分钟也是数据表参考值。 第一页提到针对某些模式需要8小时。  

    我只是想通过专家确认频率是多少。 明白了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原帖中不清楚的内容、需要每30分钟进行一次。

    此致、

    埃文