请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23861 工具与软件:
您好!
我们 在新设计中使用 TPS23861PW。
现在、我们的终端客户 需要使用802.3af 标准网络摄像头。
我们使用 TPS23861PW 根据"自动4端口运行原理图"的参考设计、使用48V 的电源电压制作802.3af (PoE)。
AT 和 AF 的波形在数据表中是漫射的、但 我们测量的实际波形与 AT 的波形相同;
我们想知道是否需要根据 AF 协议设置参数、谢谢。