This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:有关闭锁的问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371636/tps548a29-the-problem-about-latch-off

器件型号:TPS548A29

工具与软件:

您好!

我使用了 TPS548A29作为降压电源、实现12V/1V 10A 功能。

该测试使用电子负载、当输出电流上升时、输出电压会降低。 使用0.5Ω 齿轮负载时、输出电压降至0.92V。 2-3秒后、器件将 在没有输出的情况下锁闭。 仅当重新向 EN 引脚施加3.3V 电压时、它才会再次输出、但它仍将 在2-3秒后锁闭。 添加 VIN 和 VOUT 电容器后、此问题仍然存在。 查看数据表并发现仅发生在 OVP 情况下的锁存故障非常令人困惑。

如何解决我的当前问题? 感谢您的更正。