This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:DSG 引脚状态

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371979/bq76952-dsg-pin-status

器件型号:BQ76952

工具与软件:

大家好、

使用 DSG 关断 MOSFET 时、DSG 处于高阻抗状态或下拉至 VSS?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSG 将通过~Ω 70mA 电流源下拉至 VSS。 但是、为了防止损坏 DSG FET、LD 引脚(连接到 PACK+)上的电压受到监控、在 DSG 引脚电压低于 PACK+时将停止放电。 这会产生一系列脉冲、这些脉冲随着时间的推移将 DSG 栅极放电至 LD 引脚的电压。

    更多相关信息、请参见 8 DSG 驱动器  BQ76952、BQ76942电池监控器设计多个 FET (修订版 A)

    此致、

    托马斯·赖尼