This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5410:补偿设计

Guru**** 2635565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367300/tps5410-compensation-design

器件型号:TPS5410

工具与软件:

您好

我正在使用 TPS5410。

我想知道是否有任何计算器来计算补偿值、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subash:

    无需补偿、器件内部有一个 III 类补偿网络。

    您可以在 VOUT 和 FB 之间添加一个额外的10pF 前馈电容器。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的回复

    正如您建议的那样、我已经使用10pF 测试了器件  

    但没有积极结果、输出电压变得不稳定、

    我在输出端尝试使用 MLCC 和铝电容器、一旦获得正确的电压、然后又变得不稳定

    是否有任何特殊的低 ESR 电容器要求?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subash:

    您能否展示一下原理图和布局?

    谢谢。
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已附加文件

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subash:

    您能否发布布局相关部分的屏幕截图?

    谢谢。
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是布局文件

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HMM、

    某些组件上的接地环路似乎并不理想。 您会希望 D1的接地连接靠近输入电容器 C2的底部端子。

    我还会在 VIN 引脚附近添加一个100nF 的输入电容器。

    您还可以尝试更低的电感值、看看这是否有帮助、但我主要认为如果接地连接得到改进、您可能会获得更好的结果。

    谢谢。

    安德鲁