This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:BQ25620充电器 IC 无法正常工作问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25170J, BQ25620, BQ27Z561, BQ25620EVM, BQSTUDIO, BQ27Z561-R2, BQ25170, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1368286/bq25620-the-bq25620-charger-ic-cannot-be-working-issue

器件型号:BQ25620
主题中讨论的其他器件:BQ25170JBQ27Z561BQSTUDIO、BQ27Z561-R2BQ25170EV2400

工具与软件:

我们有一个新的项目使用的充电器 IC 模型: BQ25620RYKR 用于锂离子电池快速充电管理,并与一个线性充电器 IC 模型并行: BQ25170J。 在电路中、BQ25170J 可在400mA 输出电流约为电池充电时正常工作。 但快速充电器 IC:BQ25620无法正常工作、我们在设计原理图时也遵循了 TI 的数据表和 EVM 用户指南以及 PCB 布局指南。

同时、我们修复了具有完整充电电压的 BQ25170J 和 BQ25620与4.4V 相同、我还下载了 BQ Studio 工具、通过设置一些寄存器参数来检查 BQ25620电路、以了解 BQ25620为何不起作用、但我不知道如何使用此工具分析根本故障并显示错误报告、因为 BQ25620 EVM 用户指南刚刚介绍了基于 BQ25620 EVM 的简单步骤。 您能帮助提供用户指南、详细介绍 BQ Studio 中的 BQ25620吗?

我有一个主要问题:BQ25620为什么无法工作? 因为我们还使用了 TI 的电量监测计 IC:BQ27Z561进行器件电池 SOC 测量。 您能否帮助检查原理图是否正确?

在电路 设计中、VBAT 和 VBAT_C 网络连接情况如何? 由于电量监测计 IC 和 BQ25620均使用与同一个 MCU 的 I2C 通信、因此当我们将该 FW 下载到 MCU 时、我们是否需要使用连接所有 I2C 连接器 JP10的跳线、如所示原理图? 请查看随附的 BQ25620原理图和电量监测计 IC:BQ27Z561和 BQ25170J 电路连接。

我期待您的专业回答和优秀的支持解决方案、因为我很迫切需要尽快解决、非常感谢提前。

此致、

Kevin Wonge2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Sheet1.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果没有限流电阻器、BQ25620的 STAT 引脚似乎可能会损坏。 此引脚的最大电流为6 mA。 请加入建议使用的10k Ω 限流电阻器并替代 IC。

    如果这样不起作用、请使用 BQStudio 读取所有寄存器并在此处报告。 BQ25620EVM 页面 https://www.ti.com/tool/BQ25620EVM 上提供了用户指南

    我正在电量监测计团队中循环、以便他们可以查看电量监测计的原理图。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:  

    我已查看了 BQ27Z561-R2电量监测计的原理图、但在这里没有看到任何明显的问题。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好、感谢您的检查。 但您的数据表还提到此 STAT 引脚没有电流限制电阻器。 因此、我仍有如下问题、这些问题可以帮助您获得巨大的支持和指导。

    (1)。 对于具有 STAT 引脚的 BQ25620、如果指示灯 LED 被点亮、我会将其移除并添加与4.7k Ω 电阻器串联的电阻器、您是说如果这个 LED 被点亮将导致 BQ25620 IC 必须发生故障或烧坏吗?  

    (2)。 具有两个电阻器的 BQ25620的 TS 引脚是否正确? 如果我使用两个固定电阻器等固定电阻器 4.7m Ω 可以吗? 我不确定自己 理解的是什么内容是正确的吗? 如数据表提到的、此 TS 引脚需要设置0度和60度? 我们如何通过电阻器值来对其进行评估?

    (3)。 正如我的原理图所示、其中有两个充电器 IC 并联、一个线性充电器 BQ25170J、该网络输出 VBAT_C 另一个是快速充电器 BQ25620与电池连接在网络与 VBAT、 两个网络都只有  2m Ω 的电量监测计 IC:BQ27Z561感应电阻器 R45。 这样连接是否正常?

    您能否将随附的原理图转发给您的同事、与负责的电量监测计 IC 核对一下?

    (4)。 我还下载了用于充电器寄存器检查的 BQ Studio 工具、您可以帮助检查以下项目吗? 或者我们如何使用它

    测试工具? 您是否具有 BQ Studio 充电器部件的用户指南? 我仅参考 BQ25620 EVM 用户指南进行参考、但无法  

    知道如何检查它。

    这就是全部,期待着你的专业回复,谢谢。

    此致、

    Kevin Wong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    对于 BQ27Z561的电量监测计 IC 电路设计、在 R45电阻器之间具有2m Ω 的 VBAT 和 VBAT_C 网络。 如您所知、该 BQ25170J 输出侧的 VBAT_C 网络和 BQ27Z561电量监测计 IC 电源均来自该 VBAT_C 网络、如果我们不使用该 BQ25170J 线性充电器 IC、我们该如何处理此连接?

     

    此外、 对于我使用了高侧电流感应解决方案的上述原理图、 侧电流感 应和低侧电流感应有何区别?  如果我只将该电量监测计 IC 用于主 PCBA 系统侧、而不是用于组装到 PACK 侧、那么我们如何创建 SYS+ SYS- 连接到系统端?

    关于 EVM 电路、CELL+和 CELL-是否可用于电池 PACK+和 PACK-连接? 请查看随附的原理图、以及我们如何考虑充电或放电 顺序的网络位置 VBAT 和 VBAT_C?

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Sheet1-_2800_1_2900_.pdf

    我期待您的大力支持并能够解决这一问题、谢谢。

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我如何检查 IC 功能在使用某些引脚配置时是否工作正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    数据表在第7.1节"绝对最大额定值"中清楚地列出了 STAT 的"输出灌电流"。 流经此引脚的电流过大可能会损坏器件。

    2.请将 TS 引脚偏置在所选的 TH3和 TH4阈值之间。 这会因所选寄存器设置的不同而有所不同。 查看 EC 表中的 TS_PRECool 和 TS_PREWARM 阈值。

    3.我会向 Jonny 核实,但我不认为 BQ25170绕过感应网络是正确的。

    4.没有专门针对 BQZ 的用户指南。 请参阅 BQ25620数据表中的寄存器设置、以适当地设置。 只需打开电源、您就可以看到一些基本状态。 您将需要 EV2400来对其进行评估。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    对于 BQ27Z561、BAT_SNS 引脚应直接连接到电池正极连接、BAT 引脚也应直接连接到电池、并且这两个引脚不应共用同一路径。  

    电量监测计的感应电阻器不应在设计中旁路掉。  

    有关高侧和低侧电流检测之间的差异、我建议参考此文档: 高侧和低侧电流测量的系统权衡。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、是的、由于 STAT 状态 LED 指示器在没有限流电阻器的情况下会闪烁几秒钟、然后消失。

    如果我们选择 TH3和 TH4阈值、如何评估 RT1和 RT2电阻器值?

    我已经使用过 EV2400工具、稍后我将分享充电器设置图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此电路中、 我们是否有快速的手动返工解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好、我将移除 PTC1、使其保持未组装、所以我们可以使用 通过分流电阻器/电流检测电阻器连接到电池组+ 的 VBAT_C 吗、然后在高侧电流检测解决方案中返回到 BQ25620 BAT 引脚的连接 VBAT 网络、是正确的吗?  

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    请找到以下充电器归档的 BQ25620视图、但它仍然存在一些错误。

    我该如何处理? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    需要使用限流电阻器。 没有它、器件可能会损坏。

    要计算 RT1和 RT2、请参阅第8.3.5.4.2节 TS 引脚热敏电阻配置。 此外、此处的计算器将帮助您: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209815/faq-bq25620-bq2562x-calculator-tool

    您现处于 TS_HOT 状态。 请调整 TS 分频器。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael。 您可以看到我之前收到的消息、即我在 DC5V 中使用了 C 型、所以我将 STAT 引脚限流电阻器与330Ohm 串联、LED7将在无电池情况下闪烁。 如果与10Kohm 串联、LED 的工作电流低于1mA、则 LED7指示器的亮度要低得多。 如果添加了限流电阻器、请查看随附的视频、STAT 引脚的 LED7将闪烁、这意味着 IC 仍然可以工作、对吗? 它仍然不会损坏、对吧?

    e2e.ti.com/.../BQ25620_5F00_STAT-pin-with-in-series-with-330-ohm-LED7-indicator.mp4

    使用 热敏电阻配置的 TS 引脚来计算 RT1和 RT2。 我们是否可以在我的电路应用中直接将4.7m Ω 替换为5.1k Ω 和30k Ω?

    我很抱歉我仍然不理解 您共享的工作表的计算公式。 非常感谢您的支持。

    此致、

    凯文·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jony、 您可以帮助检查上面提到的问题吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    只要不超过6 mA 阈值、就不会有问题。

    请注意数据表。 它提供了各种 TS 条件的级别。 如果您不想使用热敏电阻、可以仅在寄存器映射中禁用 TS、完全不通过 REG0x1A 位7来使用任何电阻器。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已经将两个4.7M 欧姆替换为5.1K 欧姆和30K 欧姆// 10K 欧姆、现在可以充电。 BQ Studio 的 Charger Field View TS 正常显示如下。

    我还检查了带有电量监测计的 BQ27Z561应用。 显示电池充电电流的仪表窗口约为1100mA。 但数字万用表仅针对550mA 大约测量了电流、"Gauge"窗口显示了负方向的电流极性。 为什么电量监测计针对实际电流值测量了两次充电电流并且方向相反?

    您能否帮助将此电量监测计问题提交给您的专业同事进行检查? 谢谢。

    此致、

    凯文·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    CC Gain 参数的符号是什么? 您是否对电量监测计执行了电流校准? 此外、您是否能够使用万用表测量感应电阻器上的压降、然后使用欧姆定律(具有感应电阻器的值)计算监测计看到的电流?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonny、在这个项目中、我们在我的主板上使用了电量监测计 IC、具有系统端、而不是封装端。 我仍未预先完成校准。

    检测电阻器值之间的压降为2.58mV-2.6mV。 您是否已获得 BQ Studio 电量监测计快速用户指南?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么 BQ 测量仪表工作室显示电流与负方向和有2倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    在此处找到 BQ27z561用户指南。 电量监测计在充电时报告负电流的可能原因是 CCGain 参数带有负号。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    记下的值、我将仔细检查一下。 是否已设置 BQ Studio 用户指南中的电量监测计设置? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、您是否具有带充电错误信息报告的 STAT 引脚? 或者意味着具有不同状态的不同错误。

    您是否有 BQ Studio of Charger 设置用户指南?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    数据表的表8-5清楚地列出了不同运行条件下 STAT 引脚的状态。 请参阅本文档和整个数据表。

    如前所述、没有专门针对 BQZ 的用户指南。  您进行的设置将取决于您的操作要求。 如果不打算覆盖看门狗、请务必禁用看门狗。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:  

    我不知道你在这里要求什么,你能详细说明一下吗?  

    此致、  

    Jonny.