This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148-Q1:LM5148在28V 时的电流能力?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372006/lm5148-q1-current-capability-of-lm5148-at-28v

器件型号:LM5148-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5148

工具与软件:

德州仪器团队、您好!

我想使用 LM5148-Q1将48V 标称输入电压(38VMin-76V Max)转换为28V 输出。

我想知道我们是否可以从该配置中汲取15A 或大约450W 的电流。

如果不是、您可以提供备选器件型号。

感谢团队

e2e.ti.com/.../7181.LM5148_2D00_LM25148-Quickstart-Calculator.xlsm