This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:NCP3231的替代产品

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20, TPS54KB20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370986/tps543b20-alternative-to-ncp3231

器件型号:TPS543B20
主题中讨论的其他器件: TPS54KB20

工具与软件:

您好

您能推荐 NCP3231的替代产品吗? P2P 是最好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何引脚对引脚兼容的建议、但我可以提供2个替代建议:

    如果外部同步、多相或热性能需要、TPS543B20将是一个不错的选择。

    TPS54KB20是另一个很好的选择、适合25A 范围、但不具备同步或多相功能

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布里顿

    感谢您的评论

    TPS54KB20或 TPS543B20是否具有汽车 产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    没有 TPS54KB20或 TPS543B20汽车型号。 我将通过电子邮件联系、详细讨论该应用以及我们如何提供支持  

    此致、

    布里顿