This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:PMIC (LP87334D):定序和 PGOOD 信号

Guru**** 2581635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372245/lp8733-pmic-lp87334d-sequencing-and-pgood-signal

器件型号:LP8733

工具与软件:

我们的客户已经对管理系统功率流的 PMIC 提出了一些疑问。 我们使用的是 AM2431BSDFHIALFR IC。  

 LP87334DRHDR IC 的默认上电序列是什么?建议继续使用 MCU 的默认序列?

2.如果要改变电源的顺序,该怎么做? 是否有相应的应用手册?

3. PGOOD 信号在上电和断电期间的行为是怎样的?

请帮助我们澄清上述问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anandhu:

    具体的电源序列信息可在 此处链接的 TRM 第4页上查看、其他寄存器和设置也可在此 TRM 中查看。

    此 TRM 第3页的表2-5列出了 PGOOD 的设置。

    如果要更改电源序列、则需要首先确保器件未启用、然后根据需要更改相应的启动和关闭延迟:

    需要注意的是、您将需要在每次器件复位或断电后再再次打开时执行此操作。  

    PGOOD 详细的运行信息可在 此处链接的第30页的数据表中找到

    谢谢。
    字段