This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732:UCC21732驱动器 IC 的电源序列

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372056/ucc21732-power-sequence-for-ucc21732-driver-ic

器件型号:UCC21732

工具与软件:

您好、TI 团队:  

我想知道 UCC21732驱动器 IC 的加电顺序是否/如果有的话?

即、如果只有 IN+引脚由5V (用于同相)供电、并且 VCC、GND、VDD、VEE、COM 等电源不存在、在这种情况下、IC 将损坏或在电源就绪后它将正常工作?

另外、请分享此特定 IC 的功率级、电源序列要求。  

提前感谢。  

祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    不建议在电源引脚之前为其他引脚上电、因为该电压超出了绝对最大额定值-不应与之冲突。 由于可能由于其他内部元件、 器件可能会通过 IO 引脚上电并超过引脚电流限制、这可能会损坏器件、因此需要首先为 VCC 上电。

    希望它有所帮助。

    谢谢

    萨西