This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:更改 LS/LDO 输出电压

Guru**** 2814475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371455/bq25125-changing-ls-ldo-output-voltage

器件型号:BQ25125

工具与软件:

我需要从 LS/LDO 输出引脚输出2.5V

第一个 I 已下拉 LSCTRL 引脚
然后我对 LS/LDO 控制寄存器的位进行编程,使其输出1.7V,然后根据公式,它将被添加到0.8V ,所以寄存器的值为0xC4
然后向上拉 LSCTRL、

当我读取寄存器时,值是正确的,但输出仍然1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelrahman:

    我们正在研究您的问题、并将在当天结束时予以回复。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以通过将寄存器值设置为0x44来再次尝试此操作。 务必在该过程中确保使能 LS/LDO 位不为1、因为这会防止电压变化。 在更改寄存器设置之前、寄存器值是多少?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳