This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM:USB PD 控制器 TPS65987D 评估之用

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB1064, TPS65982, TUSB1064RNQEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371976/tusb1064rnqevm-evaluation-way-with-usb-pd-controller-tps65987d

器件型号:TUSB1064RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1064TPS65982、TPS65987D

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户正在考虑 USB Type-C PD DisplayPort 交替模式应用、它是 DP 交替模式接收器侧。 我已经向他们推广用于交替模式 MUX 的 TUSB1064和用于交替模式 USB PD 控制器的 TPS659687D。
存在 TUSB1064RNQEVM、但该 EVM 上的 USB PD 控制器为 TPS65983ACZQZR (来自 BOM)/ TPS65982 (NRND)(来自 schmatic)。

是否有任何评估 TUSB1064RNQEVM 与 TPS65987D EVM 的方法?

是否有 TPS65987D 工程文件来在 I2C 模式下控制 TUSB1064、如有评估方法、

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koshi、您好!

    您可以查看 TUSB564-Q1 EVM、了解如何将 TUSB1064与 TPS65987D 结合使用。 564-Q1的引脚排列与1064相同、因此连接应相同。 请注意、564-Q1引脚编号与1064不同:

    是否有 TPS65987D 项目文件以 I2C 模式控制 TUSB1064?

    我们没有这方面的项目文件。 我建议联系支持 TPS65987D 的 PD 控制器团队、看看他们是否有。

    此致!

    谢恩