请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 工具与软件:
大家好、
我计划将皮重 Amr 控制器与 BQ40Z50 IC 结合使用。
为了确保最佳运行、我正在寻找一个满足以下规格的低电流消耗电源:
输入电压:12至30VDC
输出电压:3.3V
电流:< 100mA
非常感谢有关合适的电源选项的任何建议。
谢谢。
穆尔西
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请查看
https://www.ti.com/product/TPS629203
或
https://www.ti.com/product/TPS62175
谢谢
Tahar