This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:GNTI 介绍及其测试方法

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371918/ucc5350-q1-the-introduction-of-gnti-and-how-to-test-it

器件型号:UCC5350-Q1

工具与软件:

您好!

我想了解隔离测试标准 GNTI(接地噪声瞬变抗扰度测试 ),我只找到了一个视频。 视频标题为"增强型数字隔离器的 GNTI 测试"。 您是否有其他相关的纸张或材料? 我想知道 CMTI 和 GNTI 之间的区别、也想知道如何测试 GNTI。  

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xun:

    在隔离式栅极驱动器组中、我们没有放大器组。 我们有一个 TBMDA3射频功率放大器来应用接地噪声。 我们采用与视频所述相同的方式来监控输出。 我有一些内部测试程序、但遗憾的是、这些程序被标记为 NDA 机密信息。

    CMTI 只是一个大步骤、但它可能是非常高的 dV/dt 和非常高的振幅。 我们在这些测试中使用了巴特脉冲形成网络和巴特斜坡发生器、结果对于数据表的规格而言足够准确。

    GNTI 是一个更难执行的测试。 您必须创建高频、高振幅频谱、并在无反射的隔离通道上持续施加该信号。 到目前为止、我们只能真正获得良好的300MHz 效果。 在较高的频率下、正弦波失真、并且振幅具有来自同轴电缆传输线上驻波的峰值和波谷。 我们目前正在努力改进匹配、但没有简单的解决方案。  

    我建议在双脉冲测试中使用 LC 谐振开关节点在隔离栅对面产生一个幅值和频率较高的"ping"信号。 但这将是一个或两个点、并且不扫描频谱、这是 GNTI 测试的目标。

    此致、

    肖恩