This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:BQ24618设计审查

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24618, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1366281/bq24618-bq24618-design-review

器件型号:BQ24618
主题中讨论的其他器件: BQ24610

工具与软件:

您好、TI 支持团队、

我在我的设计中使用了 BQ24618、您能否请审查此处随附的原理图并让我知道我是否需要进行一些更改。

VIN 功率范围~5-20V。

我有1节电池3.7-4.2范围、最大输出电流~3A

ISET1:设置最大快速充电电流、计算得出的@ I CHARGE = 1A

ISET2:设置预充电电流、并计算得出@ I PRECHARGE = 0.5A

ACSET:设置输入电流限值@ I DPM= 5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasrin、

    我建议遵循原理图检查清单。 BQ24610的检查清单与 BQ24618的检查清单相同:e2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_BQ24650_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_35_2900_.pdf

    此致。

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您是否有关于布局指南的应用手册? (即使对于类似的部分)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasrin、

    是的、以下是我们的布局指南:BQ24618

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    在布局指南#7中、我想混淆了应将模拟 GND 连接到电源 GND 的位置。

    我就是这样做的;我已经将 IC 散热焊盘(铜)连接到 模拟 GND、并在 IC 的下方添加了电源 GND 过孔

    请查看随附的内容、请告知正确答案

    谢谢

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasrin、

    我认为您连接两个 GND 引脚的方式没有明显的问题。

    此致、

    Christian。