This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:TUSB1046无显示

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360405/tusb1046evm-tusb1046-no-display

器件型号:TUSB1046EVM

     我拿到 TI 的 TUSB1046EVM、连接 DP 输入与计算机 DP 输出、直流5V 输入与电源连接、USB 无连接、连接 typec 输出与 typec 输入显示 LCD、所有跳转均发生故障设置(I2C EN=0)、显示、显示 LCD 无信号。  

     我尝试将跳线添加到 CTL1上拉至 VCC、将跳线添加至具有 GND 的 CTL0、无显示屏、将 CTL0跳线移至 VCC、然后返回至 GND、仍然没有显示屏、添加跳线 以使用 VCC 或 GND 翻转、无显示屏。   

     任何人可以帮助我如何使用此 EVM 板来使其可以使用 typeck 输出显示信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您使用具有默认跳线设置的 TUSB1046 EVM 时、您是否看到计算机上显示了该显示屏?

    您可以在计算机的显示设置中进行检查:

    如果看到显示屏、请尝试更改 DPEQ0和 DPEQ1跳线设置、以找到适合 DisplayPort 信号的均衡。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用 EVM 板的 USB 电源时、它没有显示第二个显示选项。 在使用 EVM 板的直流插孔时、它会显示第二个显示屏。  但是、即使我看到显示屏、以及更改 DPEQ0和 DPEQ1、也没有显示信号。   

    我 不使用 I2C 通信、 不对  芯片中的任何代码进行编程。 并且 Fing HPDin 和 CTL1始终为低电平。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我今天早些时候自己测试了 EVM、它能够顺利通过 DisplayPort 数据。

    这是 EVM 板的图像。 您能确认这与您的情况相同吗?

    在我的设置中、我没有插入 USB、而是使用桶形插孔为 EVM 供电。 我还使用了:

    - EVM 和我的计算机之间有一条2米长的 DisplayPort 电缆

    -一台 USB-C 显示器

    - EVM 和显示器之间用1米长的 USB-C 电缆连接:

    能否检查 DP 和 USB-C 电缆是否正常工作?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了相同的连接,电缆是检查没有问题。 不同之处在于 EVM 是 F 版本、而不是 您使用的 A2版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能展示一下您正在使用的电路板的图片吗? 我将检查我们是否在实验中具有该版本。

    谢谢。

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /resized-image/__size/800x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TUSB1046EVM_5F00_INT053_5F00_RevB.JPG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 不认为我们在实验中具有该版本的板。 您是否从 TI.com 订购过此 EVM?

    如果您确实  从 TI.com 获得此电路板、我可以订购此电路板并自行测试。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 我从 TI 订购 ti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将订购此电路板并自行重新创建测试。 我预计它将于下周早些时候/中旬送达。 我来跟进一下。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天、我能够在实验室中测试此版本的电路板。 我能够通过电路板获取 DisplayPort 数据、但注意到了 GPIO 模式下的 HPD 信号有问题。 我认为此电路板默认情况下旨在在 I2C 模式下使用。

    此版本的板的原理图如下: e2e.ti.com/.../2500.INT053F_2D00_001_5F00_Schematic.pdf。在原理图中、HPD 信号路由至 TUSB1046的 CTL1 (引脚23)。 这在 I2C 模式下是可以的、但在 GPIO 模式下、HPD 信号为引脚32。

    为了让电路板在 GPIO 模式下工作、我所做的是使用跳线从外部将 HPD 驱动至高电平。 为此、您需要确保 R36安装在电路板底部。

    如果已组装 R36、您可以在 JMP9的引脚1和电路板上的任意上拉引脚之间使用跳线。 在本例中、我使用了 JMP4上的上拉电阻:

    完成此操作后、DisplayPort 数据通过电路板、没有问题:

    或者、如果您有 I2C 控制器、您可以将电路板配置为 I2C 模式。 如果您有任何问题、敬请告知

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane:

       感谢你的帮助。 我已经可以根据您的建议让该电路板正常工作。 然而,我仍然发现一些问题,当我使用计算独立显卡输出作为 DP 源它工作正常,但当我使用内部维护 DP 输出作为源, htere 仍然没有信号.   您能告诉我 此 EVM 板所需的差异是什么、或者需要什么样的 DP 吗?

        我的 产品 将需要 HDMI 升级、我阅读文件 SLLA333并知道这是可能的、您能告诉我是否可以使用 GPIO 在 I2C 模式下完成功能或 Muse。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否确认集成主板 DP OUT 可与没有中间 EVM 的监视器配合使用? 您可能需要更改板上的 DPEQ 设置、以便匹配新通道。

    如果主板 DP OUT 在没有 EVM 的情况下工作、通过 EVM 插接时、您是否能够在显示设置中看到显示屏?

    我的 产品 将需要 HDMI 来修改代码,我阅读了文件 SLLA333并知道这是可能的,您能不能告诉我是否可以使用 GPIO 在 I2C 模式下完成功能或 Muse。  [/报价]

    您可以为此使用 GPIO 模式或 I2C 模式。 如果使用 GPIO 模式、请务必通过拉高引脚29来禁用 AUX 监测、如 SLLA333:

    此致!

    谢恩