This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC37324:使用低侧栅极驱动器在高侧配置中驱动 FET

Guru**** 2505925 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371796/ucc37324-driving-fets-in-high-side-configuration-with-low-side-gate-driver

器件型号:UCC37324
主题中讨论的其他器件:UCC5390

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:
我们正在设计一种进出电池的双向电流的电路。 MOSFET 用于以背对背拓扑排列的高侧开关配置。

因此、放电和充电 FET 的源极端子会短路。

为了满足上述要求并实现隔离目的、我们有一个隔离式电源为低侧栅极驱动器提供12V 电压、并为源极端子提供参考接地。

因此,我们有以下疑问:

1) 1)高侧配置中的 FET 是否会与低侧栅极驱动器配合使用、因为源极短路并且始终具有来自隔离电源的参考接地。

2)隔离式电源是一个比例为1:1的电源、且输出电流仅为84mA。 是否足以满足栅极驱动器电流要求。

3) 3)原理图是间歇性的良好隔离还是可以更简化/优化?

同样希望获得您的宝贵反馈。

谢谢。此致、  

易卜拉欣  

e2e.ti.com/.../BMS_2D00_Gate_5F00_Driver.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibrahim:

    1.输入电压不会跟随开关节点。 您可以使用 UCC5390等隔离式栅极驱动器来解决该问题。 输入侧为低压、它通过隔离栅向高侧发送高频"开启"信号、该信号正如您所描述的那样通电。  

    2.该电源电流足够大,除非您计划以 MHz 的开关速度工作。

    3. 原理图看起来已经很简单了。 RP-2424是我正在使用的一款非常简单的隔离式电源。 如果开关频率非常低、甚至可以使用继电器代替栅极驱动器。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、  

    感谢您的快速响应。

    理解您刚才关于源极端子为何需要隔离式栅极驱动器以接地为基准的要点。

    根据您的反馈、我们附上了更新后的原理图。

    请查看并告诉我们这种方法是否可行、还告诉我们是否有更适合此目的的器件。

    谢谢。此致、

    易卜拉欣

    e2e.ti.com/.../32_2700_S_5F00_BMS_2D00_Gate_5F00_Driver_5F00_Current_5F00_Sense.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibrahim:

    我认为这是可行的。  

    此致、

    肖恩