This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1707-SP:当 V+IN 打开并且 Vc 悬空时有可能被断开?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1707-SP, UC1707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371978/uc1707-sp-could-be-broken-when-v-in-is-on-and-vc-is-floating

器件型号:UC1707-SP
主题中讨论的其他器件: UC1707

工具与软件:

您好!

我的客户有问题
UC1707-SP CDIP 封装具有14引脚(+Vin)和8引脚(+Vin Vc)的电源引脚、但我的客户仅将电源打开至14引脚、并将8引脚悬空(开路)。 在上述情况下 UC1707是否会被断开?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Hirano、

    它们很可能不会损坏器件。
    但是、器件将无法正常运行。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    您是否是说器件不会损坏、但 即使+Vin 和+Vin 都 Vc 正确供电、它也可能无法正常工作?

    此致、

    k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、

    Vc 用作输出的电源轨。
    因此、如果未提供 Vc、器件将不会输出

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    再次正确地为 Vc 供电后、器件是否可以再次开始正常工作?

    此致、

    k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Hirano、

    正确、提供 Vc 后、器件应该能够正常工作。

    谢谢。
    丹尼尔