This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:BQ40Z50EVM-561

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z50EVM-561, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370809/bq40z50evm-561-bq40z50evm-561

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ40Z50、BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我正在尝试设计电池 仿真器、正如您的白皮书《简单电池仿真器》(TI.com)中提到的那样

我还订购了 BQ40Z50EVM-561和 EV2400进行测试。  

现在、我正在尝试对其进行测试、但无法从 BQ40Z50EVM-561连接至 EV2400以及从 EV2400连接至 bq40z50 Battery Management Studio 软件。

另外、根据 bq40z50EVM 快速入门指南、我无法在 EV2400上找到最新的固件版本。

请您提供一些有关此问题的意见吗?

谢谢你。

此致、

特哈什里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在以下网址下载最新版本的 EV2400固件: https://www.ti.com/tool/EV2400

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已更新 EV2400上的最新固件版本。

    但当我尝试通过将 bq40z50EVM 连接到 EV2400来运行 BQstudio 软件时、我可能会在几秒钟内看到 bq40z50EVM 的连接但随后 消失。 但至少我可以看到更新后的固件版本。  

    为什么会这样?  请告诉我吗?

    谢谢。  

    此致、

    特哈什里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Tejashree,

    当您打开 BQStudio 时、EVM 会自动检测吗? 那么、主视图会弹出、您可以看到所有监测计的寄存器、但几秒钟后一切都会变灰?

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richards:

    实际上、BQStudio 应该会 通过 EV2400来自动检测连接的监测计 i、e bq40z50EVM-561、对吗?

    但它不会自动检测到它。 您能告诉我为什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejashree:

    您能向我发送 EVM 设置的图片吗? 我想确认所有连接都正确、并且电量监测计已正确上电。

    此致、

    尼克·理查兹