This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:06

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371930/bq77915-06

器件型号:BQ77915

工具与软件:

您好!

我已经 使用 BQ7791506设计了具有内部电池平衡功能的 BMS。 但 Cell Balancing 不起作用。 请查看 以下测试结果:

4节电池串联。 5Ah 蓄电池

连接充电器之前-电芯电压  

电芯- 1 - 3.34V

电芯- 2 - 3.34V

电芯- 3 - 3.34V

单元格- 4 - 3.30V

 连接充电器后-电芯电压(时间:10.08AM IST)

电芯-1- 3.47V

第2节 - 3.47V

电池芯- 3 - 3.46V

CELL - 4 - 3.39V

电池电压(时间:10.13AM IST)

电芯-1- 3.52V

第2节 ---- 3.53V

第3节 -- 3.51伏

电芯- 4 - 3.38V

电池电压(时间:10.27AM IST)

CELL - 1 - 3.66V

第2节 - 3.62V

第3节 -- 3.51伏

电芯- 4 - 3.34V

此处、第4个电池处于关断侧、该电池开始放电、但其他电池的充电电压超过3.5V。 但根据 BQ7791506的产品说明书、电池平衡从3.5V 开始。 未观察到电池平衡 。请说明问题是什么以及为什么电池4只会进一步放电。 我使用了 Rin 电阻器33E 和 Cin 1uF