This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38025:降压转换器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM70880-Q1, LMQ644A2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370158/lmr38025-step-down-converter

器件型号:LMR38025
主题中讨论的其他器件:LM70880-Q1

工具与软件:

您好  

我正在寻找降压转换器  

60V 输入

48V 输出/600W!

和其他转换器

实现  

30-48 V 输入

24V 输出/300W!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YONI:

    我假设您希望具有单片降压转换器。 如果是这样、我建议使用 LM70880-Q1。 该器件能够并行运行以生成24V 所需的12.5A 电流。 您将需要另一个并联设置来在48V 输出下生成12.5A 电流。

    我们还有 LMQ644A2-Q1、但其绝对最大输入电压为42V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben

    谢谢

    是否有用于并联选项(12A)的 EV 板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YONI:

    遗憾的是、我们没有采用并行设置的 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与您的组件分享48V 选项的原理图概念?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YONI:

    我没有专门针对 LM70880-Q1的原理图、因为数据表仍在开发中(限制版本可在线使用)、但您可以查看 第24页的 LMQ644A2-Q1数据表、以了解两个 LM70880-Q1将如何满足您的设计标准。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM70880-Q1似乎是一款非常新的组件、无法购买、它是用于销售吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YONI:

    这些器件均为可用器件、并且处于预量产状态。 是的、它们用于销售。

    https://www.ti.com/product/LM70880-Q1#order-quality

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YONI:

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭主题。 谢谢!